This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930的 BOOT 引脚(TS1)上的按钮

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676217/bq76930-button-on-boot-pin-ts1-of-bq76930

器件型号:BQ76930

大家好、

我对 BOOT-TS1-/DISPLAY 有疑问:

我希望在 TS1线路上有一个按钮、用于将 BMS 从运输模式唤醒至正常模式(在首次启动时和自动运输后)。 我也想使用此按钮来控制 RSOC LED (/显示屏)。  在中、通常使用 TS1来测量 MOSFET 温度( 10K NTC)

´s 是可以的,还是可以引起任何问题?

此致

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    如果开关在进行温度采样期间处于打开状态、则可能会改变器件读取的温度。 在正常模式下、每2秒测量一次温度。 效果可能取决于用户按住按钮的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速响应。

    此致
    Adam