This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:LED 开路检测(LOD)更正了逻辑电平

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1, TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671129/tlc5941-q1-led-open-detection-lod-correct-logic-level

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC5941

我收到了使用 TLC5941-Q1的客户的问题。 他们的问题如下:

"TLC5941 LED 驱动器对此有一些问题;
不确定他是否从 LED 驱动器开路检测中获得正确的数据输出。 不确定他是否应该接收到低信号或高信号、从而获得所有高信号。
LED/LOD 检测需要能够解读该数据"

根据 第8.3.4节、似乎他看到了正确的输出、该节指出当检测到开路时、XERR 引脚被拉至低电平。 当检测到 LOD 时、它是否也在状态信息寄存器中被拉低?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TLC5941-Q1会将相应的通道 LOD 信息存储在其移位寄存器中。 客户可以读出 LOD 信息以检查哪个信道存在 LOD 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到开路时、相应的 LOD 位将状态从高电平变为低电平、对吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下 LOD 在将错误写入状态信息寄存器方面的工作原理吗? 我对它的理解是这样的

    1) 1)检测到开路
    2) 2) XERR 被拉低
    3) 3)微脉冲或某些处理器脉冲 XLAT 高电平然后低电平、LOD 被写入寄存器
    4) 4)现在您可以从 Sout 读取数据

    这意味着您需要监控 XERR 以了解何时脉冲 XLAT 以将 LOD 锁定到状态信息寄存器、对吧? 否则、当您想要读取状态信息寄存器时、您将始终从 Sout 引脚读出所有高电平。 我的客户没有其他 GPIO 来检查 XERR、因此是否有其他方法可以绕过 XERR 来知道何时将结果锁存到寄存器?

    另一个单独的问题:XERR 是仅在读取 SID 后恢复为高电平、还是在经过一定的时间后恢复为高电平?


    再次感谢您的帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是的、您答对了! 客户可以定期检查 SID 信息以查看是否存在任何故障。

    不可以、您可以在数据表中找到这一点、一旦故障通道关闭、XERR 将返回。