This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:驱动 LMZ14201 EN 引脚电压值的问题

Guru**** 2813315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ14202, LM3880, LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703146/lm3880-concern-to-drive-lmz14201-en-pin-voltage-value

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:LMZ14202LMZ14201LMZ14203

你好

感谢 Brad 犯基准 LMZ 错误

我还有一个问题是尝试按照 电阻分压器的建议原理图命令 LMZ14201和 LMZ14202

 ( LM3880 采用100K 电阻器镇流器设置,在没有 LMZ 连接的情况下工作正常)

LMZ14201 输入电压为12V

测试结果

1) 1)使用5V 直流电源正常工作的直接驱动 LMZ EN

2) 2)使用 LM3880直接驱动 LMZ EN I 销毁 LM3880

3)电阻分压器 (9.1K/20K) LMZ EN 使用 LM3880 =我无法成功驱动 LM14201 I 在 镇流器之后测量出 LM3880的1.2V 电压

是否有人可以解释问题在哪里?

谢谢

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路是这样的、如果不是这样、请提供您的设置图。

    为上述每种情况绘制一张图纸将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brad

    我使用这个、因为我只需要在标志1上驱动 LMZ、而在标志2上驱动另一个 LMZ

    在执行该操作(在烧坏 LM3880之前)时,我在示波器上有此信号迹线(我选择了多个电压电平来分离电阻器)

    注意:我只需探测两个未连接负载的 LMZ 的 Vout,蓝色表示 Ven LM3880

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将返回到我在上一篇文章中引用的数据表声明、如下所示、关于在内部上拉 LMZ 使能引脚的内容。

    我怀疑 FLAG 引脚上的电压超过其最大值、因为它由 LMZ 使能驱动。

    与 LM3880上的 VCC 引脚相比、在连接到 LMZ14201时、查看 FLAG 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad

    谢谢

    我已经检查过,当我从带有去耦电容器的 Lm7805以5V 的电压馈入 LM3880的 Vcc 时,我的标志电压是5V

    了解电压值后、LMZ 的典型值为1.18V、最大值为6.5V

    如果 TI 文档正确,他们会说 EN 引脚处于 Vin 电压??? 这看起来很奇怪、因为他们在同一个文档中说 EN 最大电压为6.5V

    通常、我使用5V 电压是正确的

    当我在12V (LM7805和两个 LMZ 和 LM3880)下给电路板上电时,我有一个奇怪的峰值电流,因为没有任何东西连接到 LMZ 输出

    我无法成功找到 LMZ 上 EN 引脚的电流电平。LM3880的电流电平可能不够安培,或者我应该设置电感器或使用晶体管来保护 LM3880?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad

    我已在 LMZ14203 doc 下找到该电路

    作为逻辑标志( LM3880 )的解决方案,通过使用晶体管来保护 LMZ14203免受其影响

    我将测试这个听起来是合乎逻辑的

    如果有人有另一个想法、我会持开放态度、因为我真的很困在这里

    TI 员工能否确认此解决方案作为复制和粘贴适用于 LMZ14201和 LMZ14301

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您在多个论坛上就同一问题发布了多篇帖子。

    此处尚未解决此问题:

    https://e2e.ti.com/support/power_management/powermodules/f/501/t/705209

    如果我们将讨论保持在同一主题的同一个论坛中、那将非常有帮助。 让我们在另一个主题中继续对话。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Denislav

    好的、也许吧

    但我仍然很想得到帮助

    此致

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    我将关闭此帖子、因为同一个问题也发布在论坛中、Denisave 将为 LMZ14201提供进一步的帮助。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yide
    非常感谢关闭了这两个帖子
    我还在等待解决方案、因为我仍然卡在
    "不清楚"的 LMZ14201和 LM3880文档让我非常失望、因为这并不能真正帮助您轻松完成设计 和高效的设计、而不是逻辑命令、在21世纪、这是一种非常常见的解决方案
    因此、我将重新打开一个线程
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据之前文章中的信息、LMZ14201从 EN 引脚提供6uA 电流、电压限制为6.5V。 并且知道 LMZ14201的导通阈值最大为1.25V、那么接地电阻至少为1.25V/6uA = 208K 欧姆是 开启 LMZ14201的最小值。  如果知道 LM3880 VCC 为 5V 、 则 FLAG 引脚被限制为5V+0.3V、接地电阻不超过5V+0.3V/6uA = 883k Ω、这是为了防止损坏 LM3880的输出级。

    因此、这两者之间的任何值都应 允许使用下面图表中的电路运行 LM3880和 LMZ14201、我已经显示了250K 的值以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brad

    感谢您的回答

    我将尝试使用电阻器来控制电流

    现在,我已经使用晶体管(4401)来设置缓冲器 我成功地不会将 LM3880烧坏、但我具有不一致的功能、我连接了示波器屏幕 LMZ14201输出的图片

    我尝试了10K 20K 和1K 电阻器、我具有相同的无政府状态

    此致

    David