This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关于 RIREFx

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674985/lm3435-about-rirefx

器件型号:LM3435

大家好、团队、

我的客户计划将 ILEDx 设置为0.5A 或更低。
当 ILEDx 设置为0.5A 或更低时、是否有 RIREFx 测试数据?
没有必要保证数据的安全。

根据数据表、我认为它变为以下公式、但测量值和以下公式在0.5A 或更低时有所不同。

・ILEDx (A)= 24.75/Riref (Ω) x 10^3

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    该公式将 LED 电流表征为高于0.5A 的电流
    我们未将器件设计为在0.5A 以下运行、因此从未描述过较低电流的曲线。

    不过、我有一个问题、LM3435是以 CCM 还是 DCM 运行?
    如果它以 CCM 模式运行、输出电流应仍然接近预测的公式。
    但是、正如我之前提到的、我们没有描述小于0.5A 的情况

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Issac-San、

    非常感谢您的礼貌支持。
    我将检查向客户提供的电感器电流、并检查运行模式(DCM/CCM)。
    在 CCM 模式下、我了解到预期结果将接近预测的公式。

    此致、
    Junya Kato