This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 PWMH 问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700906/ucc28780-ucc28780-pwmh-issue

器件型号:UCC28780

尊敬的:


我们只需从附件中移除高侧谐振电路(C17和 C18 & RS5)测量波形。

e2e.ti.com/.../ACF-BU65_2D00_200101-test-Waveform.xlsx


对于空载条件下的数据表、PWMH 应较低、但我们发现 PWMH 信号较低侧开关存在更多的噪声问题。

通道:

e2e.ti.com/.../8231.ACF-65W-Type_2D00_C.pdf

有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您关注 UCC28780。 请问您是如何探测 PWMH 引脚的? 根据您共享的波形、开关噪声似乎耦合到 PWMH 探针上。 您是否曾尝试使用尖头和桶形探头来测量 PWMH?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

    我们的客户解决了问题 QR 模式可以正常工作。

    但我们发现开关噪声会影响 高侧 GaNFET 工作异常,导致高侧 FET 同时工作,并导致 Trigger OCP。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我理解您的说法、即高侧和低侧 FET 由于噪声偶尔会同时导通。 您看到的是这种情况吗? 您如何探测 PWMH?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ben

     

    只有在启动和突发模式的第一个 PWM 时才会发生此问题。

     

    在以下这些条件下、器件工作正常:

    1. 在有源钳位模式下工作

    2. 电压降

     

    由于探头接触时高低侧短路,无法测量栅极信号(GND 是最短环路)

    但我们可以在缓冲器 IC 之前测量栅极信号,这是正常的。

     

    请告知我们应测量什么信号以供您参考、谢谢。

     

    此致、

     

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我相信 Kevin 在以下帖子中回答了您的问题:e2e.ti.com/.../704939

    此致、
    本·洛夫