This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:最小输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674643/lmr70503-minimum-output-voltage

器件型号:LMR70503

您好!

我的应用需要-0.2至-0.3V 的输出电压@ 2-300mA。   LMR70503看起来可能正常工作、但最小输出电压为-0.9V。   查看反馈网络后、我认为可以更改电阻器以生成所需的-0.3V 电压轨。

我是否有任何理由不能这样做?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我联系过该设备的前一位所有者、她还向另一位工程师求助。 根据她的说法、-0.3V 可能会导致效率过低、因为续流二极管的压降比负载电压高2~3倍。 另一个问题是器件从未在0到-0.9V 之间验证。 由于数据表指定了工作范围、因此我们不建议使用超出数据表建议的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Yohao、

    我已经在-0.3V 输出下测试了 LM70503、您答对了。 当 VIN=5V 且 VOUT=-0.3V @ 50mA - 215mA 时、效率在~30-35%之间变化。 在 VOUT=-1.5V 时、使用带示波器的参数跟踪测量 LX 占空比不会出现抖动或调制变化的其他迹象、因此我怀疑(一目了然)在这种较低电压下的稳定性是可以的。

    感谢快速响应。

    Don