This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:R_ROSC 2k Ω...10kOhm 看门狗的副作用

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675707/tps7b63-q1-side-effects-for-r_rosc-2k-10kohm-as-watchdog

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

我的客户希望使用具有以下参数的 TPS7B6333-Q1的看门狗功能(请参阅数据表第15页):

FSEL =低电平

R_ROSC = 2k . 10kOhm (二进制=1.. 5毫秒),从客户的系统角度来看,价值越低越好。

 

在概述/规格中、R_ROSC 用作值>=20kOhm 的参数(不受限制)

 

如果客户在2k 范围内选择 R_ROSC、会带来什么副作用。 10千欧?

 

除了较高的功率耗散之外、还有哪些缺点?

谢谢、

科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、

    数据表的图26显示了典型应用中的 R_ROSC = 10...20k。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您让我了解图26。 客户具体要求的范围是2k...10kOhm。 该特定范围内的值可能会带来哪些影响?

    此致、
    科纳拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、

    TPS7B63-Q1的设计、测试和特征是 Rroc 为20k 至100k。 发现了一个排印错误、第二个0被误从图26中掉。 如果 Rroc 在20k 至100k 范围之外、看门狗计时和功能也许在描述的性能范围内。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果 Rroc 为2k...10kOhm、会产生什么副作用? 据了解、它不能像表现更高的 Rroc 那样表现、但实际上会发生什么情况? 放电或 TPS7B63-Q1会在更长的时间内损坏? 如果您能具体说明会发生什么类型的副作用、我将不胜感激、因为我的客户对可能发生的副作用非常感兴趣。

    此致、

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    通过改变流经 Rroc 的电流来设定振荡器频率。  虽然2k 至10k 电阻器不应导致足够的电流损坏 LDO、但电流将超出预期范围。  因此、精度可能超出10%、或者 WDO 可能保持低电平、从而指示故障状态。  小于10k 的电阻器开始被检测为对地短路。  大于200k 的电阻器开始被检测为开路。

    我使用 EVM 对2k 的 Rroc 进行基准测试、并且 WDO 保持低电平、指示故障状态。

    非常尊重、

    Ryan