This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:线路欠压保护

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698478/ucc2897a-line-undervoltage-protection

器件型号:UCC2897A

您好、sirs、

我们的客户担心触发线路欠压保护时输出电压反弹。 此输出电压反弹的原因是什么? 这是预期行为吗? 谢谢!

请找到以下正常运行的波形、如果 VSS < 3.6V 后输入电压恢复到正常电平、则输出电压不会反弹。 VSS > 2.5V 后、该操作将通过软启动恢复。

但是、在线路欠压保护期间、如果输入电压在 VSS 达到3.6V 之前恢复正常、则输出电压将恢复到正常输出电平并等待 VSS 放电至3.6V 以下、则器件会再次进入线路欠压保护模式。

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    IC 将在时停止开关
    (1) VDD 达到 UVLO 或
    (2) VSS 小于2.5V 或
    (3) FB 小于2.5V。
    我不理解 Vin 下降并恢复到原始电平的原因,但即使 Vin 应该高于欠压电平,软启动也会继续。

    您能得到 VDD、UVLO、VSS 和 Vo 的波形、这些波形是否有助于分析。
    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    添加了波形以进行分析。 感谢您的支持!

    案例1:

    CH1:VDD、Ch2:VSS、 Ch3:UVLO 和 CH4:VO

     案例2:

    CH1:VDD、 Ch2:VSS、 Ch3:UVLO 和 CH4:VO

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我已要求我的一位在该器件方面具有丰富经验的 TI 同事回顾此问题
    他将在接下来的几天内回复
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    已经4周了、我无法获得有关此问题的任何详细信息、因此我将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请打开新的帖子
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    问题已解决。 我们认为 有3个间隔、DMAX LIMIT => UVLO 触发=>禁用延迟(软停止)。 感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting