This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:如何计算40V、3A 应用中 TLV431的补偿

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674299/ucc256301-how-to-calculate-compensation-of-tlv431-for-40v-3a-application

器件型号:UCC256301

尊敬的团队:

我正在为电视应用的40V、3A 应用开发 PFC+ LLC。

 如果我使用 EVM 默认补偿设置、则负载调节会更糟糕。

 空载时的输出为41V、 负载为3A 时的输出为40V。

调整补偿可以降低不同负载之间的电压差异。

如何优化此处的补偿? 是否有任何有关 UCC25630x 补偿的技术文档?

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    感谢您关注 UCC256301。 我们有一个有关 LLC 转换器补偿的应用手册。 但请注意、UCC256301并非具体情况:www.ti.com/.../slua582a.pdf。

    您是否测量了转换器的环路响应? 如果是、您可以与我分享吗? 我可以看到您的原理图吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    要进行跟进、请查看 FB 引脚上的电压。 如果不接近7V、则可能需要在补偿中增加增益。 您能否与我分享原理图? 您是否测量了转换器的环路响应?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、

    由于自您最初发布以来已经将近两周了、而且没有您的任何后续回复、我将继续并关闭此主题。 如果您需要此设计的进一步帮助、请开始新帖子。

    此致、
    本·洛夫