This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 十六进制7段显示驱动器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00737, TLC5916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676245/hexadecimal-7-segment-display-driver

主题中讨论的其他器件:TIDA-00737TLC5916

对于十六进制二进制0-F 输入、而不是"Code B" a.k.a. 4055/56B 解码器、在显示屏上是否存在可产生0-F 的7段驱动程序、或者对于4511/43B、是否仅为空或比 BCD0-9更高的完全不同的74LS47/247数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    抱歉、但遗憾的是、我们没有7段显示驱动程序。

    我们有一个 TI 设计 TIDA-00737、它使用 TLC5916和 PNP 晶体管来控制7段 LED 显示屏:

    但这没有解码器。 请参考。

    谢谢。

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIL311十六进制显示解码器逻辑之所以发布、是因为我查看了 TI 的"面向设计工程师的光电子数据手册"pdf、找到了数据手册的 TIL311部分、它没有提供任何比 LATCHS-DECODER-DRIVER-LED 方框图更远的东西-逻辑可以编程到 PLD 或微控制器中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    请参阅另一个主题:
    e2e.ti.com/.../2394952

    请告诉我这是否会解决您的问题。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最终能够通过 Jameco 获得 TI 的 TIL311数据表、但它没有我需要的完整图、所以我认为我必须自己解决-这不应该很难通过使用逻辑1-16来考虑它 解码器和锁存器以及 PLD 中的设备或门。