This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM503​​0:使用 COMP 和 VFB 引脚

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698888/lm503-0-usage-of-comp-and-vfb-pins

器件型号:LM5030

大家好、我是 Andy。

我想請問Lm5030是否可做初級側控制,通過VFB?

LM5030初级侧控制是否作为 VFB 的推挽式拓扑?

谢谢

e2e.ti.com/.../PPD-_2D00_-_5B00_AUX_2D00_LVLM_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    VFB 在此电路中接地、因此 LM5030始终以固定的最大占空比运行。
    有6个独立的推挽输出、它们全部由次级绕组上的线性稳压器(U305、U302、U303、U307、U306、U304)控制
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我可以通过 VFB 控制此拓扑吗?
    它将作为初级侧在 VFB 环路中进行控制。
    它起作用了吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您可以使用 VFB 引脚来控制输入电压(初级侧)的变化。
    这有时称为线路前馈。
    这可能会为您提供可接受的线路输入调节、但您有6个单独的输出电压轨、并且您仍需要在输出上使用线性稳压器以获得可接受的输出电压值。
    您需要指定:
    (1) Vin (min)和 Vin (max)
    (2) Vo1 (min)至 Vo6 (min)、V01 (max)至 V06 (max)
    (3) I01 (最小值)至 Io6 (最小值)、IO1 (最大值)至 I06 (最大值)

    您会发现、很难设计一个具有一个开关稳压器和六个独立输出的电源。
    这可能是您的应用具有自由运行的 PWM 和6个线性稳压器的原因
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    已经将近4个星期了,我没有收到任何进一步的来文。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何其他问题、请打开新的帖子
    此致
    John