This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:PCB 对测量精度的影响

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703704/bq76pl455a-q1-pcb-effect-on-measurement-accuracy

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

bq76PL455A-Q1数据表分别在第6.13和6.11节中列出了两种条件下的总通道测量精度-有无 PCB。 PCB 如何产生额外的测量误差? 换句话说、什么会导致 PCB 上的额外测量误差?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    有几种方法、有些方法非常深入。 在许多方面、它与任何精密 ADC 布局都相似。

    正确的 GND 非常重要。 如果没有它、您可以获得可能对测量产生不利影响的寄生电阻和电感。 因此、我们强烈建议使用纯 GND 平面的4层 PCB、而不是两侧均布线的2层 PCB。

    基准和电源的正确去耦也非常重要。 尤其是、基准应该是无噪声且稳定的。

    测量路径中的寄生电容(RC 滤波器中的较高 R 或较高的电缆/连接器电阻)将在测量路径中引入漏电流的 I*R 压降、从而发挥作用。

    一个挑战是、由于改变了生成基准电压的 BJT 的几何形状、基准上的物理应力可能导致电压漂移。 任何参考都是如此。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我很简单地理解您对我的回答、但我想深入了解详情。 理想情况下、如果输入阻抗(VSENSEn)足够高、则其 CMRR 足够好、 而且器件的 PSRR 足够好、我想只要对 ADC 捕获的值进行良好的平均值、即交流组件被很好地移除、有无 PCB 的情况下的测量精度就不应存在差异。 或者、如果由 PCB 电阻和器件的工作偏置电流引起接地漂移、这可能会导致测量精度出现偏移误差、例如、我猜偏移是可以预测的、可以在系统中进行校准、 这将产生如第6.11节 ADC:VSENSEn 电芯测量输入中所述的良好测量精度

    您能否具体说明一下什么类型的器件元件会影响 PCB 上的测量精度以及如何影响?

    此致、
    横田新一