This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61322:CAN#39;t 仿真 TPS613221A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704324/tina-spice-tps61322-can-t-simulate-tps613221a

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV61021TPS61021A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

模型已加密、因此 LTSpice 不起作用。

TinaTI 没有模型

免费版本的 PSpice 不会对其进行仿真、因为它具有太多的节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请先向我们分享您的 Vin、Vo、IO 吗? 我将检查我是否可以向您发送未加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压:0.9-1.6V
    Vo:3.3V
    IO:20-100mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS613221A 在 Vin=0.9V、IO=100mA 条件下的效率非常低、约为70%。 他们可以接受吗? TLV61021也是一个不错的选择,其转换效率比 TPS613221A 高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对效率的关注不如对在更高的负载下会产生什么样的纹波的关注。  我找不到"TLV61021"的产品页面、它似乎没有任何第三方供应商的库存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 TI 网站上查看 TPS61021A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在下周向您发送未加密的 Spice 模型。 这家酒店的专家现在正在度假!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请离线联系我。 我将向您发送一封私人邮件。 我将检查您的公司是否有 NDA 以获取此文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有公司。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我需要与 政策团队核实。 请在患者中等候。