This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195无法退出升压模式

Guru**** 2606655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704056/bq24195-bq24195-can-not-quit-boost-mode

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOTPS7A7001

您好!

当 OTG 引脚为高电平、并且 REG01[5:4]= 01B/10B 处于升压模式时。

但是、当我设置 REG01[5:4]= 00b 时、PMID 引脚上仍有5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    您对 PMID 有任何负载吗? 您能否检查 SW 节点并确定转换器是否仍在切换? PMID 或 SW 波形上的负载将有助于找出 PMID 上剩余5V 电压的原因。 您可能还需要读回 REG01以检查该值。 您还可以尝试设置 REG01[5:4]= 01、了解状态是否发生变化。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    当我设置 REG01[5:4]= 00b 时、读回 REG01[5:4]的值为00b、所有的复位值如下:

    当我将其设置为01b 时、该值为01b。 因此、它是 预期值。

    我仍然检查 SW 节点的波形:

    和 PMID 引脚:

     原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMID 约为5.1V-5.2V、表示 OTG 引导仍在运行。 为了进行调试、您能否将 OTG 拉低以了解充电器是否可以退出 OTG 升压模式? 另请尝试让看门狗计时器过期、以便寄存器可以重置为默认状态以退出 OTG 引导模式。 您是否有 TI EVM 可使用 bqStudio 进行比较测试?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您的建议。

    "您能否将 OTG 拉至低电平以了解充电器是否可以退出 OTG 升压模式?"
    -------------------------------------------------------- 是的、将 OTG 拉至低电平时、CAN 退出。
    电池电压为4.0v、我通过两种方法进行测试:
    使用镊子将 OTG 引脚连接到 GND、并立即退出升压模式、Vpmid=3.65 V。但当我升高镊子时、再次回到升压模式、Vpmid=5.09 V
    插入5V 适配器、OTG 变为低电平、Vpmid=5V。 插拔适配器,OTG 再次变为高电平,但有所不同----有时,它会再次回到升压模式(Vpmid=5.09v),但有时不会(Vpmid=3.65v)。

    "还请尝试让看门狗计时器过期、以便寄存器可以重置为默认状态以退出 OTG 引导模式。"
    -------------------------------------------------------- 我已经测试过、当看门狗计时器过期、REG[09]= 1B 且寄存器复位时、仍然无法退出 OTG 升压模式。 我还尝试设置 REG[01]= 1B 以将寄存器重置为默认值、这种现象与看门狗计时器过期相同。

    "您是否有 TI EVM 可使用 bqStudio 进行比较测试?"
    -------------------------------------------------------- 不、我没有。

    希望您能得到我的意思。
    我的英语太差了、我不得不反复使用谷歌翻译、太累了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我找到了原因、现在可以退出升压模式。
    由 TPS7A7001引起:
    操作错误:步骤1 --禁用 TPS7A7001。 2---set REG01[5:4]= 00b
    右操作:步骤1 --设置 REG01[5:4]= 00b。 第2步--禁用 TPS7A7001。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否意味着在无法退出 OTG 的情况下未执行 REG01[5:4]= 00的写入?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它被执行。 因为在写入 REG01[5:4]= 00后、我读回该寄存器的值、它是00。 我不知道为什么 TPS7A7001会影响它。