This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:用于 SDA 和 SCL 的保护二极管

Guru**** 2492945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700270/bq34z100-g1-protection-diode-for-sda-and-scl

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!  

我的问题是关于通信引脚的保护二极管。 本文档提到最大电压为5.5V

不过、您的演示板原理图 集成了齐纳二极管5.6V (AZ23C5V6-7)。 这是正常的??? (我们可以考虑放置电压较小的二极管)

此外、您提到的最小电压为"Vcc-0.5V"。 Vcc =-0.3V 至2.75V。 但 BQ34z100-G1上没有 Vcc 引脚。

您能向我解释一下 Vcc 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-Elie、

    器件的电源电压(V REGIN)必须介于2.45V 和4.5V 之间才能正常运行。 对于闪存写入、将电压保持在2.7V 至4.5V 之间;对于没有闪存写入的情况、将电压保持在2.45V 至2.7V 之间。

    请根据您的应用确定二极管的大小。 钳位电路可由您自己的电源轨替代。

    在这种情况下、Vcc 可能是指 REG25。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    VREGIN 始终介于2.45和4.5V 之间(我们使用 TPS7A1633DRBT)。

    但出于您的信息、我们的电路中未集成上拉电阻器。 原理图如下:

    "请根据您的应用确定二极管的大小。" => 我们的目标是在最大情况下保护 BQ34z100的通信引脚。 应用可能会多种多样、  

    如果我理解正确 :请勿将齐纳二极管置于4.5V 及5.5V 以上。  这就是为什么我惊讶地看到5.6V 二极管、我想知道是否有任何原因。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在数据表的“绝对最大额定值”部分中——Viod (开漏 I/O 引脚(SDA、SCL、HDQ、VEN)):最大电压= 5.5V。
    在“建议运行条件”部分- VIH (OD)(输入电压,高电平(SDA、SCL、HDQ):最大电压= 6V。

    令人惊讶的是、工作条件高于最大条件。
    这是个错误? 不超过的实际最大电压是多少? (针对 SDA、SCL、HDQ)

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-Elie、

    感谢您的反馈。 系统团队已收到通知。 请坚持使用5.5V 的绝对最大额定值

    此致、
    Bryan Kahler