This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:输出纹波过高

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670313/pmp9256-output-ripple-is-too-high

器件型号:PMP9256

您好!

此参考设计在 Vin = 24V 直流且具有直流电子负载(CSI3711A)的条件下进行了物理组装和测试。

负载设置为消耗恒定电流5A。

测试程序:

1.从工作台电源到 PMP5296打开 Vin=24Vdc

2.我看到 Vout=12Vdc +在空载时大约600mVp2p

3、将负载电流接通至5A

4.我看到大约4.21 Vdcp2p !! (附图)

根据 TI 针对该设计的测试报告中的波形、在这些条件下(24Vin 和5A 负载)、纹波不应超过200mVp2p。

请详细说明您的测试条件吗? TI 测试期间使用了哪种类型的负载?

还随附了5A 负载下的初级和次级开关波形、以供您参考。

感谢您的帮助、

Isabelle

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isabelle、

    对于输出纹波测量、我怀疑您使用的是飞跨接地导线。  尝试使用此处项目9中显示的尖端和料筒技术、该技术 用于测试报告测量:

    https://training.ti.com/psds-common-mistakes-dcdc

    由于反激式拓扑在输出电容器中具有脉动电流、因此输出电压上始终会出现开关尖峰。  您可能需要一 个额外的输出滤波器。

    您的开关波形显示了大量振铃、这可能表示测量中的共模电流。  检查以确保输入 到输出桥接电容器安装在变压器的正对面。 作为测试、将输入 接地与电路板上非常靠近的输出接地短路、以查看 振铃是否发生变化或消失。 如果是、请检查桥接电容器的位置和有效性。

    此致、

    Bob Sheehan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的帮助。

    但是您发送的链接已断开。

    我将在检查桥接电容器后再返回给您。

    如果没有帮助、我将尝试在输出端添加一个基本的低通 RC 滤波器。

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isabelle、

    很抱歉、我将要查看 您是否有任何原因无法访问该链接。 从有关测量输出纹波的演示中可以了解到:

    那么、在这个上、我们有两个输出电压测量。 在左边的那个、有很多噪声、非常脏。 它非常难看-这个输出电压测量。 在右侧、它更干净、输出电压纹波非常明显。 那么、哪种电压测量是正确的?

    那么、发生了什么以及导致第一个噪声测量的原因是测量开关节点-实际上有几个方面。 首先、我们将在测量开关节点的同时测量输出电压纹波、这种情况的原因是通过示波器从通道2 (即开关节点)耦合回通道1。

    此测量的另一个方面是不使用带宽限制。 这会导致您选择一个非常高频的噪声、这可能真的不存在。 通常、在测量输出电压纹波时、您会更关注传导噪声、而不是辐射噪声。 由于 PCB 的寄生效应、这些高频下的噪声通常不会在 PCB 下传播。

    因此、进行测量的最佳方法是使用带宽限制并移除开关节点探针。 这提供了非常干净的开关节点输出电压纹波测量、看起来更像您所期望的那样。 在某些情况下、您可能希望进行高带宽测量、但在这些情况下、您只需小心地知道您正在测量真正想要测量的内容。

    那么、在测量输出电压纹波时、还有一些提示-首先、最好在输出电容器两端进行测量。 当您测量它时、您应该使用中间图像中所示的 Tip & Barrel 方法- 尖端和套管、使探头刚好穿过上部电容器、并且有一根缠绕在探头接地端的导线连接到探头的接地端。

    您可以做的另一件事是使用探头插座、然后只需插入即可获得非常好的测量结果。 您肯定不想做的一件事是、像右图所示、有一个飞地引线。 这会创建一个环路、该环路可能会拾取大量噪声并导致测量结果出现很大误差。

    另外还有几个设置-正如我们之前所说的,最好将带宽限制为20兆赫,以确保您能够获得真正想要测量的噪声。 您需要使用全 y 轴标度、因此请使用可能的最小电压标度来包括-从示波器中获得最佳分辨率。

    最后、如果您要测量非常低的输出电压纹波、请考虑使用一对一探头或有源探头。 这有助于限制测量中的噪声、从而获得更精确的测量

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Bob:

    Tip & Barrel 技术将看到的纹波提高到大约600mV、与 TI 的参考测试报告相比、这还不错。

    随附了新波形的屏幕截图:初级和次级开关以及输出纹波。

    在升级晶体管后、次级开关波形上看到的振铃似乎已经消失。 初级侧的振铃保持(CH4)。 我们仍在调查原因。

    此外、旁路电容器的布局与参考设计中的布局完全相同、短接电容器并不会产生任何影响。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的帮助。 我们看到的振铃和纹波现在是可以接受的。

    Isabelle