Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您好!
我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。
我一直发现充电终止问题、因为在某些情况下、bq34z100-G1未达到 FC 条件。 当您可以看到我完成的差分测试时、我会附加以下图像。
当电流锥形窗口为60s (2个锥形窗口为120s)且锥形电流为40mA 时、我从未实现过电荷终止。 我已尝试将最小锥形容量降低至0mAh、但仍然无法实现。
当电流锥形窗口为60s 但锥形电流大于70mA 时、bq34z100-G1始终执行充电终止。
此充电终止会发生什么情况? 是否需要考虑数据表中未指定的任何条件?
非常感谢您的参与、