This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:高电压时无法校准电压

Guru**** 2492945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700746/bq34110-cannot-calibrate-voltage-when-high-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

团队、

我在 E2E 中发现了一些类似的讨论、但它们无法解决我的问题。

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/598622/2243612?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq34z100%20voltage%20calibration%20onyx#2243612

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/629857?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq34110

这是我的测试程序。

  • 将默认 srec 编程到器件。
  • 按下 CAL_TOGGLE 按钮。 验证   操作状态 寄存器中的 CALMD 标志是否被置位。
  • 设置   引脚控制配置 寄存器中的 VEN_EN 位。
  • 如果 串联电池 数寄存器为16、则将该数字设置为16。
  • 将 闪存更新确定电压 寄存器设置为1000mV。
  • 将 分压 器寄存器设置为58400mV。
  • 计算外部电阻值应为1.1M。 修改了 EVM 以满足此要求。
  • 按 重置 按钮。
  • 校准 Voltage()。
  • 验证 是否 更新了分压器寄存器以及 Voltage() 是否正确报告。

执行校准过程后始终失败、错误消息为"Calibration - Cell Voltage correction is Beyond allowed"(校准-电芯电压校正超出允许的范围)。

请找到获取正确电压的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ake:

    这些步骤应该起作用。 您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 电压校准和 bqStudio 1.3.54存在已知问题。 请使用最新版本、截至本文写作:1.3.80。 可通过单击 www.ti.com/tool/bqstudio 上的"bqstudiotest"按钮找到此版本

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我使用的是 bqStudio 1.3.83。 请指定专用 AE 在 EVM 上重复此症状。 我认为很容易看到这种症状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ake:

    在实验中不需要复制此问题。 这很可能是用户配置错误。 请参阅以下讨论:

    可能会出现您遇到的错误消息:
    1) 1)如果使用特定的旧版本 bqStudio (用于任何分压器值)

    由于您使用的是 bqStudio 的最新版本:
    2) 2)分压器的校准值可能与分压器的编程值偏离得太远、或者校准值可能超过该域的最大范围(65535)。


    作为完整性检查、当分压器的比率为5:1时、该值应为5000 (表示一个5000:1000分压器)。

    如果您使用的 EVM 具有16.5k 的标准下桥臂电阻器、并且在顶部桥臂上放置了1100k 的电阻器、假设输出电压为0.9v (根据文档)、则允许的电压源大约为61V

    您为分压器输入的数字接近此范围、但遗憾的是、分压器的值不是叠加电压、而是分压器的比率、如 TRM 中所述。

    假设这些假设,这相当于分压器的分压比约为67.666:1,或分压器的估计值为67666。 遗憾的是、67666大于65535、这是分压器允许的最大值。

    请确保分压器不超过65535、因为该值"超出允许的范围"。


    解决方案:

    为了防止超过最大允许范围、只需缩放您的值即可。 对于您正在使用的电压范围、2倍比例因子就足够了。

    1) 1)将分压器设置为:33833
    2) 2)设置串联= 8
    3) 3)校准电压时、除以换算系数2。 例如、如果在校准期间在此配置中施加36V 电压、则输入18000的值。

    主机需要将电压乘以换算系数来确定绝对值。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    对于您的解决方案、我进行了此测试以确认它是否正常工作。 由于 bq34110可支持高达65V 的电压、我认为58.4V 的电压无需进行2x 调节。 因此、我不认为客户会受到欢迎。

    我更换了顶部桥臂上的1055K 电阻器,允许的电压源约为58.4V,分压器分压比约为63.939:1. 将小于分压器65535的允许值。 最后、它仍然失败。 这就是我们应该为此澄清的内容。 如果 Vbat 为58.4伏、请检查您是否正在进行校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ake:

    如果使用1%电阻器、则实际比率仍可能超出范围(假设容差最坏情况下大于65535)。 请使用更精确的电阻器或电阻调节、如上所述。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、我对此也有同样的担忧。 这就是我测量电阻器的精确度- 1055K 欧姆的原因。 但是它仍然无法校准。 如果您能重复此操作、我将不胜感激  

    症状。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ake:

    如果该值超出范围、请使用上述电压调节。

    如果需要有关电压调节的更多信息、请参阅为 bq34z100-G1编写的应用手册(该理论和方法也适用于此器件): www.ti.com/.../slua760

    此致、
    Bryan Kahler