This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:栅极引脚电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675841/lm5050-1-gate-pin-voltage

器件型号:LM5050-1

你(们)好

我对栅极引脚电压有疑问。 VGS 在数据表中定义如下。

这是否意味着即使 VIN 为12V~75V、VGS 仍保持为上述电压(12V 典型值@VIN=12V~75V)?

如果是、我们是否可以降低栅极引脚电压、因为我们希望 VGS 大于12V?

VGS 是如何确定的?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我现在正在研究这个问题、明天会回来。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari-San、

    感谢您一如既往的支持。
    可以给我提供任何更新吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Koji Hamamotami-San、

    对于12V~75V 的 VIN 范围、VGS 保持在12V (典型值)。 请注意、如 EC 表中所述、VGS 取决于温度、并且可以根据工作温度在9V 至14V 之间进行调节。

    在室温下、下图提供了 VGS 随 Vin 电压的变化。

    此致、

    Rakesh