主题中讨论的其他器件: TPS3700
我在下一个线程的末尾发布了它、但我也设置了另一个线程、以防万一。
你会告诉我吗?
--------------------------------------------------------------------
感谢您的回答。
我正在与"Bob Lee 62837"合作、他是一名工程师、我为客户提供问答支持。
我和客户谈论了这个问题、情况如下。
复位信号的压摆率不随 CT 容量而波动、但在过去有以下答案。
(我们和客户没有讨论此答案,因为我们无法确认过去是谁发送了此答案。)

上图是 TL7700内部和外设电路的复合图。
① Q1和 Q2的比较器输出变为 Q4的电流。
②要使 Q4的电流为零、需要将 Q2的集电极电流设置为零。
③假设比较器 Q1和 Q2变为 Q1:ON、Q2:OFF、但 Q1和 Q2需要大约50mV 的电压差。
④、如果 CT 的压摆率松动、则需要一段时间直至出现此电压差、在此期间 Q5也会导通、并且复位信号的压摆率会变松。
这是否正确?
如果这一考虑是正确的、复位信号的压摆率是否取决于 CT 容量?
此致、
Masumi Sekiguchi