This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +/- 9V 基准/LDO 建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704180/--9v-reference-ldo-sugestions

主题中讨论的其他器件:TPS7A39

我正在寻找能够从±15V 生成±9V 电压轨的双路可编程基准。 每个电源轨至少25mA。 精度至少为1%。

首选线性稳压器。 我们可以推荐任何选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您发送请求。

    我们目前产品系列中唯一一款支持+/-电源轨的线性稳压器是 TPS7A39。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我们是否有任何能够提供9V 输出的串联基准电压? 我们可以使用两个(+VE 和-VE 各一个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我们没有任何固定输出+/-9V LDO。 TPS7A39可通过外部电阻器进行调节、以支持+/-9V 电压。 这是否适合您?

    您能否分享需要+/-9V 电压的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但恐怕不是。 我们将要求1%或更高的容差。

    我询问了使用并联基准的问题。 将看到客户反馈是什么。

    我很惊讶我们没有提供可编程的串联基准!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    遗憾的是、我们没有将其设计为参考。 虽然 LDO 可用作基准、但其精度不如实际基准。 但我想您可能已经看到过、我们也没有-9V 基准。

    如果您使用0.1%电阻器、是否有可能更接近解决您的问题?

    此致、