This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:安装 FOF 计算支持工具

Guru**** 2604475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699868/bq51003-installation-of-support-tool-for-fof-calculation

器件型号:BQ51003
外来物体检测(FOD)校准/调优工具(修订版 A) (ZIP 60490 KB)  2016年5月13日   
我在提取该工具时遇到了很多问题。 现在、我终于获得了安装程序、但它不起作用。 无法安装该工具。
这是计算 R FOD 的唯一工具。 请帮助我获取有效版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们已经检查了这个、该工具可以下载、并且运行良好。
    您能描述一下您看到的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我可以下载并提取该工具。 安装程序:

    FODCalibration-1.0.1-windows-installer.exe  (60、835K)

    在此之后、我会单击以启动安装。 系统询问我是否要通过此软件更改系统、然后单击"Yes"(是)。

    我看到等待符号的时间非常短。 之后再也没有任何事情发生了。 程序列表中没有其他程序,也没有新图标。 我是这台计算机上的管理员、因此我不理解问题、如果安装程序可以正常工作的话。

    此致

    重新接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reiner
    我们检查了下载和安装程序、两者都可以正常工作。

    该程序是否设置了以下文件夹?FODCalibration.exe 是否位于该文件夹中?
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\FODCalibration

    此外、要使用此程序、还需要 AVID Technologies Qi FOD 发送器、请参阅下面的。
    www.avid-tech.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    昨天我们进行了安装。 Windows 7上的安装程序似乎无法正常工作。 对于 Windows 10系统、我们可以安装它。

    如果您可以的话,最好在以后注意网页上的程序的兼容性。

    AVID 组件是否有任何更便宜的解决方案?

    此致

    重新接线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供有关 Windows 7兼容性的更新。
    AVID FOD TX 是我知道的唯一能够以设置 FOD 所需的精度测量 TX 功率的工具。