This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031-Q1:最低阈值电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24031-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701692/bq24031-q1-lowest-threshold-voltage

器件型号:BQ24031-Q1

您好!

我有一个问题需要在 BQ24031-Q1上澄清; 考虑到交流输入无法处理16V 直流电压、我的目的是使用之前的稳压器(TPS7B8250QDGNRQ1)、该稳压器可以处理宽输入电池电压范围、并将5V 电压馈入交流线路作为我的主电源。

鉴于 BQ24031-Q1的数据表中指出、直列式交流电源的电压范围为-0.3V 至18V (绝对最大值)、为其提供5V 电源不会带来任何问题、您可以确认这一点吗? 此外、AC 线路上触发器件切换到锂离子电池的最低阈值电压是多少?

在数据表中、Vcc 的最小值指示为4.35V。 这是否表示器件将切换到低于此值的锂离子电池?

非常感谢您为我清除这个问题。

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的、BQ23031交流电源将在5V 电压下运行。 使用和外部开关稳压器将提高效率并减少器件的热上升。
    问题的2ed 部分是为电池充电和提供支持的最小输入电压。 充电电流是多少?OUT 引脚的电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLI_2D00_1520.pdfHiBill、

    感谢对5V 输入的澄清。 仅需确认一下、器件将电源从输入转换到备用电池之前的最小交流电小于4.35V?

    关于电池、这是 Tadiran TLI-1520电池。 我有一个电池数据表(已连接)。 TPS24031-Q1是否 适用于此电池的充电机制? 电池的最大充电电流为25mA。

    此致、

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的文章
    e2e.ti.com/.../704820