This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Web 工作台在其设计中建议使用 LM5036 (用于隔离式直流/直流转换器),但该部件不会出现问题。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, TPS62143, TPS54427, LP5907, TPS62130, LP38841, TPS56720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676575/web-bench-suggests-a-lm5036-in-its-design-for-an-isolated-dc-dc-converter-but-this-part-doesnt-exisit

主题中讨论的其他器件:LM5036TPS62143TPS54427LP5907TPS62130LP38841TPS56720

这是 Web 工作台设计的设计、它建议使用 LM5036、但该部件不存在问题。  这是否是拼写错误?  器件到底是什么?   

webench.ti.com/.../webench5.cgi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     在您的查询中包含的 Webench 设计中、我看到了四个主电源和两个 LDO。

    这些是:

    TPS62143

    为 LP5907馈送信号的 TPS54427

    为 LP38841馈送信号的 TPS62130

    TPS56720。

    这些设计中均未显示 LM5036。  您是否会发布显示 LM5036的 Webench 原理图?

    此致、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的期望是什么、因为此设计中没有任何器件。  在 后续帖子中发布了 webench 设计的原理图和 pdf。 希望这能澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm5036_5F00_query.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    事实上、LM5036尚未发布、但 Webench 团队提前完成了该模型、并使其适用于 Webench 设计。  在实际发布 LM5036之前、Webench 模型将被禁用、因此您可以立即重新进行设计并使用当前可用的器件。  LM5036似乎将于4月中旬发布、因此您可以等到那时再使用 LM5036。

    对于由此给您带来的不便和困惑、我们深表歉意。

    ~Leonard