This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:D2的用途是什么?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676554/bq24171-what-is-the-purpose-of-d2

器件型号:BQ24171

参考 TI BQ24171数据表、二极管 D2将电池电压与 AVCC 引脚并联、D1来自直流输入电源。  D2的用途是什么?  如果 D2发生短路故障、直流电源将直接连接到电池、这是一种糟糕的故障模式。  我正在实施一个具有全电源路径开关、两节锂电池和12V 直流电源的设计(如果重要)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您将需要包含 D2、因为 BATDRV 逻辑仅在电池供电时需要为 AVCC 供电。 如果不使用 BATDRV、则不需要它。

    此致、
    Steven