This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS65185低温故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676443/tps65185-tps65185-low-temp-fail

器件型号:TPS65185

您好!

   我们的一位客户遇到了 TPS65185问题。 它可以在室温下正常工作。 但是、当温度降至大约0dgree 时、它们无法操作 Vcom 寄存器。

   设置 Vcom 寄存器(Vcom1、Vcom2)后、它们将检查 INT1 PRGC 位、如果该位为1 (Vcom 编程完成)、则将执行下一个寄存器设置。 但是、当0dgree 时、该位始终为0。  

   您能否帮助检查并建议如何调试此问题?

   所附为原理图。 也请检查。

   谢谢

Haroad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    我已将其分配给器件专家。 由于美国的复活节假期、我们将延迟回复。 请让我们有几天时间来完成此操作。

    谢谢、此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haroad、

    0*C 默认会导致 TMST_COLD 中断。 数据表的第8.3.11.2节介绍了温度中断的工作原理。

    它们可能需要将寄存器0x0E 调整为其新的预期故障阈值、并根据第8.3.11.3节清除中断。

    此致、
    Rick S.