This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:有关温度精度的一个问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676032/bq24171-one-question-about-the-temperature-qulificaiton

器件型号:BQ24171

您好!

我们的客户在数据表的说明下方有一个问题。

启动充电周期充电器周期有何不同

为什么阈值是相同的 VT1和 VT5?

您能不能对其发表一些意见?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随着充电电流的增加、电池温度可能会升高一点。
    "启动一个充电周期"是指从非开关到开关的转换器。 温度范围应该稍微窄一点、以便在充电电流的情况下为温度上升留出一定的裕度。
    "充电周期期间"表示转换器切换。
    在第9页、规格表给出了 VT1和 VT5迟滞。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们只是在高温下重新为充电器供电、BQ24171将开始低于 VT5或低于(VT5-HYS)的工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    将迟滞视为进出故障条件的一种方法。 如果您进入 VT5故障条件、则 VT5为阈值(48.1%)。 当您想要退出 VT5故障时、VT5-HYS 为阈值(49.3%)。

    如果您切换新的充电周期、它将首先查看 VT5阈值以进入故障、然后查看 VT5-HYS 以摆脱故障。

    此致、
    Steven