This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:过压保护运行

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674650/tps63700-overvoltage-protection-operation

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: LM27761

您好!

我对 TPS63700的过压保护操作有一些疑问。

① FB 引脚除了开路之外、还有其他输出过压吗? 超过-19V 时是否执行过压保护操作?

②虽然 FB 引脚断开、且输出过压峰值为-19V
FB 引脚检测到开路状态后、器件识别过压状态需要多长时间?

③当输出过压峰值在 FB 端子断开时变为-19V 时、
可以输出的电流是多少? 是否可以考虑高达 ILIM 的输入电流电平?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    这是一个相当旧的器件。 您需要从中获取什么 Vin、Vout 和 Iout?

    这些问题是否与选择器件或调试已使用的 TPS63700有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的规格尚未确认、客户也选择了部件。
    首先、我想知道上一个帖子中描述的 OVP 规格。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    如果您不知道器件需要满足哪些规格、如何开始查看特定器件和给定器件的特定行为? 这毫无意义。

    OVP 是一个单独的电路、用于查看 OUT 引脚。 它的反应非常快。 电流仍受电流限制的限制、电流限制完全是另一个电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    很抱歉、我们客户的规格现已确认。
    据说 OVP 正在查看 OUT 引脚、是否要在其超过-19V 时检测到它?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、OVP 通过查看 OUT 引脚来检测何时超过-19V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。
    客户的规格如下。

    VIN = 5.5V±2%
    VOUT =-5V
    IO = 0.18A

    如果您对②、③有任何意见、我希望收到。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    如果您可以将输入电压降低一点并保持在5.5V 以下、LM27761将是一款简单得多的解决方案。

    OVP 反应非常快。 电流仍受电流限制的限制、电流限制完全是另一个电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我迟到了。
    我知道过压保护操作钳位在-19V、对吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、OVP 将输出电压限制为-19V。