Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
在 Webench 软件站点的帮助下、我使用 lmr33630 (400kHz)为新项目设计了一个功率级。
这些是特性:VIN=34Vdc、Vout=24Vdc;Ioutmax 3A。
Webench 设计的电路与数据表部件的基本应用非常相似、具有这些值(括号中是我安装的值)
Cin 10uF (1uF)
Cinx 220nF (相同)
RPG 100K (相同)
Cboot 100nF (相同)
L1 22uH (相同)
Rfbt 100k (相同)
Rfbb 4k32 (4k3)
COUT 82uF (100uF)
COutx 1uF (相同)
我曾尝试通过电源供电(该功率级具有较低的负载、约为30mA)、但立即发生 lm33630烧断、在内部短接 Vin 和 SW。
我还尝试了无负载、并施加一个 lover Vin (15V)并设置较低的 Vout (Rfbt 100k、Rfbb 10k、大约11V)、但结果是相同的。
可以有人帮助我吗?
提前感谢
Matteo CRIDA