This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:自动鉴定。

Guru**** 2600125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, LMR36006, LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702752/lm5166-auto-qualification

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件: LMR36006LM53600-Q1

此器件(LM5166)是否已通过自动认证? 由于数据表中提到它可用于汽车应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5166不符合汽车标准。 此器件可用于不需要 Q 级器件的应用。

    LMR36006是一款60V 输入、600mA 同步降压转换器、现已作为符合汽车标准的器件发布。 LMR36006预览数据表目前处于在线状态: www.ti.com/.../lmr36006

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的更新。 我从 LMR36006数据表中了解到、这是一款汽车产品。 我正在寻找稳压器的一些更多功能、例如:可调节电流限制 (高达 600mA)、使能引脚、恒定电流输出 和自动等级、基本上我想使用此稳压 器为我的镍氢电池充电。

    感谢您的帮助!!

    谢谢、此致、
    Abhiraj

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想补充一点、输入电压可以是12V 或24V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhiraj、

    LMR36006具有固定电流限制、使能引脚、恒定电流输出和汽车级。 固定电流限制提供谷值和峰值电流限制。 谷值电流限制可通过限制最大负载电流来保护器件免受正常过载和短路保护的影响。 精密的峰值电流限制将保护高侧 FET 和电感器不会看到大于峰值谷值的电流。

    此外、为了保持较小的电感器尺寸、一种选择是使用具有软饱和电流的电感器。 软饱和电流将使您能够使用更小的电感器尺寸、并且在过载情况下、电感不会急剧下降、而是逐渐下降。

    第二个选项是 LM53600-Q1:该器件具有600mA 的固定电流限制、36V 输入、使能引脚、恒定电流输出和汽车级。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhiraj、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    此致、
    Katelyn