This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:适用于航天的充电器 IC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676233/bq25703a-aerospace-suitable-charger-ic

器件型号:BQ25703A

您好!

我想知道充电器 IC bq25703A 是否适用于航天领域的电池充电应用? 或者是否有任何推荐的航天器应用替代方案?

bq25703A 的一些特性与 USB OTG 不是必需的、但 i2c 这样的主机接口会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请列出详细要求。 然后、我们知道它是否适合。

    数据表中列出了 bq25703A 的工作温度范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要使用芯片为处于400公里高度轨道的立方体碎片中的锂离子电池充电。 我们希望为单节锂离子电池充电、充电电流将取决于将冲击太阳能电池的日光、但我们预计电流不会超过2000mA。 bq25703A 的电池监控具有一些很好的功能、例如电池电流、我们计划通过该电流实现库仑计数器。 该系统应由主机控制、因此 I2C 会更好。

    我们不确定的是、宇宙射线是否存在任何问题。  芯片是否满足任何航天标准? 或者我们必须屏蔽它或其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是宇宙射线的问题、因为芯片不符合任何空间标准或具有屏蔽层。