This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:开关不稳定

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671300/ucc28700-q1-unstable-switching

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700UCC28730

e2e.ti.com/.../UCC28700_2D00_Q1-unstable-switching.pdfHello 团队

您能否帮助解决所附的不稳定问题?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    我认为 RCS= 270mohm 使 SW 稳定的原因是、通过查看数据表、该公式可以为您的应用计算 RCS= 281m Ω。  

    您能不能共享原理图。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    除了 Sonal 的评论之外、您还可以尝试一次减少一次一次一次的 Na Turn 配给量。
    电路不稳定的原因是电流环路信号太小、无法触发电压环路反馈。
    较低的电压环路反馈电压可能会缓解该问题。

    如果电路仍然有问题、请随时告知我。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区域

    感谢您的回复。

    根据客户、他们无法增加 RSC 值。

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    感谢您的重播
    我将要求减少向客户的 Na Turn。

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    客户考虑重新设计包含变压器的电路。
    线程的情况。

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户将 IC 从 UCC28700更换 为 UCC28730、解决了不稳定的开关问题。 电路差分仅用于 HV 连接和 RSTR 拆卸。  然后、他手动将 Vblk 电压从最小值更改为最大值、并发现器件有时无法运行。 请参阅随附的 ppt。

    他的问题是:

    UCC28730解决不稳定开关问题的原因是什么?  (我认为是由于开关频率差异)

    2.设备运行失败的原因?  

    请帮帮我。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../UCC28730Q1-start-up-issue_5F00_28Mar18.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的涩谷:

    关于你提到的第一个问题,我有同样的评论。 不同的开关频率可能具有不同的电路参数。

    对于第二个、我建议您添加一个启动电阻器、我认为当您将 Vbulk 电压直接连接到 HV 引脚时可能会出现问题、如下所示:

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    关于第二个问题的答案、您能否告诉我任何 解释 RS 要求原因或直接连接可能导致问题的讲师?  因为数据表剂量没有描述 RS 要求。

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tetsuro:

    我找不到讨论 HV 电阻器的合适文档。

    以下文档对于调试问题也非常有用、您可能会对此感兴趣。

    www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致

    Kevin