This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:降压转换器可提高轻负载时的电压。

Guru**** 2637765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702684/lm25085-buck-converter-increase-voltage-on-light-load

器件型号:LM25085

大家好、我目前正在设计一个输入电压为15-30V、输出为12.6V 和5A 的直流/直流转换器。 降压稳压器在15伏时工作正常、但当我测试它超过20伏时、降压稳压器将输出13.2伏的电压。 我在电源设计方面没有什么经验。 电压纹波低于300mVp-p 反馈引脚上的电压为1.4V。 我已添加一个与输出并联的47uF 电容器。 我注意到、在较高的电流、1.2A 时、降压转换器开始在12.7伏的电压下正常调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用了快速入门计算器? 我建议从产品文件夹 www.ti.com/.../lm25085-5085quick-calc 中的 Quickstart 计算 器开始使用该计算器、它将帮助您提供有关设计稳定系统的初始建议。

    从我对快速入门计算器的初始了解来看、它建议最低 CFF 为33nF。 我首先要更改此 CFF 值、然后填写快速入门计算器。 在您填写快速入门计算器中的设计详细信息后、您还可以与我分享该信息以供审核。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我用 webench 检查、有些值不对应。 例如最小电感器值。 对于我的输入值、CFF 值在10nF 时似乎是正确的。  

    此时、我无法更改 L1并立即对其进行测试。 但我发现、在输出端添加一个100uF 电容器和一个47uF 电容器可修复所有不稳定性。 我想 L1的值太大、以至于它无法在0.17A 的负载上放电。 电容器放电速度更快、因此在这种情况下、它们可以提供所需的电流。 这只是一个假设、因为我没有通过数学运算来证明它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴听到这种变化改善了稳定性性能。

    我建议测试环路响应、以验证您的系统是否具有足够的带宽、相位裕度和增益裕度、从而确保有足够的裕度。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    此致、
    Katelyn