This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626拉低 ALERT #时系统无法启动

Guru**** 2504415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676101/tps53626-system-can-not-start-up-dur-to-alert-is-pulled-low-by-tps53626

器件型号:TPS53626

您好、先生、

该项目将3个 TPS53626用于+VNN、+VSRAM 和+VCORE。

现在、这三个 TPS53626的输出电压正常、也会报告 PGOOD、但 TPS53626会拉低警报#持续时间内系统无法启动。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    您能否直接在此主题中链接原理图或通过私人邮件将其发送给我? 我们的网络块文件共享站点、如 Google Drive。  

    此外、请在 Fusion GUI 运行并连接的情况下查看系统、以查看是否在启动期间记录了任何故障。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    在下方附上原理图:

    e2e.ti.com/.../EPIC_2D00_DNV0_5F00_VCORE.pdf

    e2e.ti.com/.../EPIC_2D00_DNV0_5F00_VNN.pdf

    e2e.ti.com/.../EPIC_2D00_DNV0_5F00_VSRAM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chenstu:

    在所有三个原理图上、我都没有在 ALERT#上看到上拉电阻器、但您只给了我一页。 您能否查看完整原理图中包含该信号的其他页面、以确保其在某个位置上拉至1.05V?

    此外、您是否已仔细检查 DCR 感应电路以确保时间常数与电感器匹配? 我在过去看到过由于 DCR 时间常数和感测电路之间不匹配而在启动时关断的设计。

    如果您有一个启动波形、您可以将该波形发送给我、这也会很有帮助。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一点-从 VOUT 到电流感测电路(VNN 原理图中的 R232)的电阻器是否真的是10kΩ Ω? 通常、该电阻器的值要小得多、如10Ω Ω。 所有三种原理图显示相同的值、这也可能是您的根本原因。

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    感谢您的响应、在其他页面上的 ALERT#上有一个上拉电阻器。

    对于10KOhm 的问题、它应该是 Rpar、如下图所示

    这里是启动的波形:

    CH1:VR_ON、CH2:+VNN、CH3:PGOOD

     e2e.ti.com/.../0131.tek00000.tif

    CH1:VR_ON、CH2:+VNN、CH3:ALERT#

     e2e.ti.com/.../tek00001.tif

     

    请帮助检查是否有任何可能导致 ALERT #变为低电平、但直流/直流仍正常工作、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我看到您对10kΩ Ω 电阻器的评价、抱歉。 我误读了原理图。

    根据您的波形、除了 ALERT#未被拉高外、一切看起来都正常、尽管它始终处于低电平、但情况不应如此。 还可以尝试其他一些操作:

    1) 1) SVID 总线上还有其他什么呢? 您能否隔离 TPS53626、使其成为总线上唯一的稳压器、并查看 ALERT#是否始终处于低电平?
    2) 2)启用电源轨前后读取状态寄存器会发生什么情况、ALERT#是否变为高电平? 626或其他稳压器是否报告故障?

    谢谢、

    Carmen