This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A-Q1:BQ76PL536A-Q1的任何其他 USB 转 SPI 接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1, BQ76PL536, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675797/bq76pl536a-q1-any-other-usb-to-spi-interface-for-bq76pl536a-q1

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76PL536BQ76PL536A

您好! 我们的板基于 BQ76PL536A-Q1、但无法使用 适配器"USBasp"使用"bq76PL536评估软件"连接到器件-这是一款简单的 USB-SPI 编程器。 因此、是否确实需要仅使用 AADVARK SPI 适配器、或者是否可以将任何其他 USB-SPI 适配器与此器件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、TI Pl536A GUI 仅适用于 Aadvark。 您还可以在 bq76pl536A 产品文件夹中找到用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    thks ((但这真的不是使用另一个器件(最便宜、也不是很少见)进行此类器件编程的其他方法) thats rly sad (Aardvark 让我的一天变得美好(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是使用 MSP430。

    我们有应用手册和示例代码。

    GUI 仅适用于 Aarvark、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ок、thx/这很清楚、但我们已经使用 ATMHz 128。