This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:需要具有灌电流能力的降压转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS54672, TPS54372, TPS51100, TPS54310, TPS54317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671716/tps54620-need-a-buck-converter-with-sinking-current-capability

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS54672TPS54372TPS51100TPS54310TPS54317

大家好、团队、

为了移动 ADC 的共模电压、我需要2V 的虚拟接地。 除此之外、我还需要1.1V@1.8A 和1.9V@1A。 在下面的方框图中、ADC 显示为电阻器。

您能否为这个问题推荐一个解决方案? 我查看了 TPS54620、但其低侧开关灌电流限制通常为2.3A。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以将12V 电压预调节至5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    是的、这是一个选项!

    谢谢、此致、
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54672专为灌电流和拉电流而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否需要任何其他帮助? TPS54672是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我订购了 EVM 并将试用。

    谢谢、此致、
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将关闭这个线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我做了一些测试、结果正常。 但我需要2V 作为基准、TPS54372的最大输出限制为基准的1/2、最大值为1.75V 对吧?

    您有什么关于如何达到2V 的想法吗?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    您应该能够将 VSENSE 和 REFIN 设置为高达4V。如果您使用 EVM、只需向 J2 VDDQ 连接器施加4V 电压即可获得2V 输出。 我不确定为什么用户指南中列出了1.75V 最大值。 它是在16年前的2002年出版的,所以我怀疑任何人都会记得它。 允许我尝试一下、并告诉我它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    根据数据表第11页、您不能对 REFIN 施加4V 电压:
    REFIN 引脚为用户提供的跟踪电压提供输入。 通常、该输入是 VDDQ 的一半。 这个外部基准的输入范围为0.2V 至1.75V。在这个电平之上、内部带隙基准覆盖了外部提供的基准电压。

    我尝试了它、但最大值 我得到的 VTTQ 大约为1V。

    我们似乎没有生成2V 和灌电流3A 的解决方案。 我检查了 TPS51100、但其 VDDQSNS 也限制为3.6V、从而将输出限制为1.8V。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    也许我们已经考虑过了这一点。 TPS54372 EVM 设计可将 Vout 直接连接到 VSENSE、无需反馈分压器。 我认为最好的方法是使用 TPS54310 (如果您更喜欢 QFN 封装、也可以使用 TPS54317)。 您可以使用内部基准和 FB 分压器来设置2V 输出。 TP54310和 TPS54372之间的差异只是 DDR 终端所需的外部跟踪功能。 这两个都将灌入电流。 请告诉我、这是否对您有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我向 TPS54317EVM 施加了 Vin = 3.3V、向 TPS82130EVM 施加了 Vin = 12V。 两个 EVM 均提供1.8V 的输出电压、看上去一切正常。

    如果我连接2个接地端(红线)、TP54317 Vout 将降至0.9V。

    我无法解释这种行为...

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    当您连接接地端时、TPS54317的 Vin 输入是什么? 您能否获取一些波形、包括 SW 节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如您在下面看到的、我在连接2个接地端时对 TPS54317输出端和接地端进行了短路...

    如果没有隔离式电源、这将无法正常工作。

    谢谢、此致、

    Hans