This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电动汽车充电器的设计

Guru**** 2599675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28070, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696379/design-of-electric-vehicle-charger

主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28070TM4C123GH6PGE

尊敬的先生/女士:

我想设计直流电动汽车充电器和充电站。 我想问、TI 的哪款汽车级控制器是合适的

设计的一个示例。 您能不能共享 TI 汽车级控制器列表。

谢谢、此致、

Nisha Gosavi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    我将获得我们的汽车级控制器列表、并在今天晚些时候发布它们。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此博客、其中列出了 TI 的汽车级 PWM 控制器。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2017/12/27/electric-vehicles-and-hybrid-electric-vehicles-need-different-isolated-dc-dcs-to-win?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=Teams 需要不同的技能才能赢得-Hi

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    如果我想使用 UCC28951-Q1和 UCC28070、那么我能否获得适用于这些控制器的现成硬件开发模块(附加组件)。 软件库可用于这些汽车级控制器,也可不用于????

    此致、
    Nisha Gosavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,

    我需要支持"CAN 通信"或"电力线通信(PLC)"的汽车级控制器。
    您能不能为设计"非车载电动汽车充电器"提供合适的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    我认为您需要一个数字控制器来实现 CAN 通信或 PLC、因此我建议您尝试使用 C2000系列的数字控制器。 C2000团队拥有自己的 e2e 论坛、他们可以帮助推荐合适的器件。

    www.ti.com/.../overview.html

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我已决定将 Tiva 系列中的 TM4C123GH6PGE MCU 用于同一应用。 是否可以?

    此致

    水烟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    我已要求我的一位同事帮助解决您对 MCU 的问题、因为我对此器件没有任何背景知识。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    您可以尝试将您的问题发布到 Tiva 论坛 e2e.ti.com/.../

    此致

    Peter