This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046驱动初级侧 GaN FET

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698874/lm5046-lm5046-drive-primary-side-gan-fet

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: LMG1210

您好!

我的客户希望使用 LM5046来驱动初级/次级侧 GaN FET、我们建议从次级侧使用 LMG1210来驱动 GaN FET、但对于初级侧、客户能否直接驱动 GaN FET?  或者客户仍需要 LMG1210?  以及如何在 LM5046和 LMG1210之间进行连接、因为信号电平不同?

谢谢。

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我需要向 GaN 团队的同事征求一些建议。 请给我一两天时间来回答这个问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    还有另一篇关于此主题的文章、很抱歉我忘记了您的问题。 答案是关于此帖子。

    e2e.ti.com/.../699542

    此致

    Peter