This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:TLC5947标准 SPI 接口

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676506/tlc5947-tlc5947-standard-spi-interface

器件型号:TLC5947

尊敬的 LED 团队:

我发现有关 TLC5947和 SPI 接口的几篇文章、但都不是很清楚:

我们能否使用 MCU 的 strandard SPI 接口来驱动 TLC5947?

感谢您的支持。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul、

    TLC5947不是标准 SPI、但您可以使用 MCU SPI 接口对其进行控制。

    以4线 SPI 为例、SIN 类似于 MOSI、Sout 类似于 MISO、SCLK 相同、您需要使用 SS (选择从器件)或 CS (选择芯片)来生成 XLAT 信号。 此外、您需要使用额外的 IO 输入空白信号。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul、

    由于不活动、我将关闭此线程。

    如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果您认为这对您有所帮助、请单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth