This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:BQ25600D 的电池检测流程图

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700355/bq25600d-battery-detection-flow-chart-of-bq25600d

器件型号:BQ25600D
主题中讨论的其他器件: BQ25890

你(们)好

是否有 BQ25600D 的电池检测流程图?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、

    BQ25600D 不支持电池检测。

    您是指 USB 输入检测吗?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joel-San


    感谢你的答复。
    抱歉、我混淆了电池检测和 USB 检测。
    正如您提到的、我想知道是否有检测流程图。


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、横田洋三、

    我们没有 USB 输入检测的流程图。 但是、它确实遵循 BC1.2 USB 规范。 USB BC1.2规范有自己的流程图、兼容器件遵循该流程图。

    如需更简单的流程图、请参阅 bq25890的数据表、位于"9.2.3.3.1 D+/D–检测设置输入电流限制(bq25890)"部分下。 bq25600D 有一个与"Abustable High Voltage Adapter Handshake"块相似的图表。

    然而、在这里、这个模型只遵循 USB BC1.2指定的检测。 您可以在此处找到该规范: composter.com.ua/.../BC1.2_FINAL.pdf


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel-San

    感谢您提供信息。
    我认为 BQ25600D 在检测到 Vbus 后标出了启动计时器。
    您能告诉我 BQ25600D 的这个启动时间吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    从 VBUS 到充电的启动时间大约为500ms、其中包括 D+/D-检测时间。