This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输入上的内部钳位二极管

Guru**** 2599675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703812/ucc27524-internal-clamping-diodes-on-inputs

器件型号:UCC27524

您好!

UCC57524的 INX 和 ENx 输入引脚上是否有连接到 VDD 和 GND 的内部钳位二极管? 数据表中没有提到它、但我可以在最大绝对额定值部分看到这些引脚上的最大电压为 VDD +0.3V、-0.3V、这表示存在钳位二极管。

如果 VDD 上有一个钳位二极管、我的问题是、如果 VDD 电源处于非活动状态(ENx 上的电压为12V/GND、来自不同电源)、我恐怕会通过该二极管为 UCC57524供电。 您是否有任何建议来避免这种情况?

此致、

Maxime Puech

硬件设计器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    感谢您关注 UCC27524。 我是支持此部件的应用工程师、将尽力解答您的问题。

    对于 UCC27524、INx 和 ENx 与 VDD 之间没有内部二极管。 如果您查看绝对最大额定值表、INx 和 ENx 上的额定电压为-0.3V 至20V、并添加了注释(4)、指明电压不受 VDD 引脚上电压的限制。 这意味着输入最高可达20V、VDD 电压较低。

    对于 GND 的负电压、有一个与 ESD 结构相关的-0.3V 限制、以防止 ESD 保护的错误触发。

    如果输入引脚的负额定电压是一个问题、UCC27524A INX 和 ENx 输入可耐受高达-5V 至20V 的电压。

    由于驱动器输出器件体二极管压降、OUTA 和 OUB 驱动器输出限制为 VDD +0.3V 和-0.3V。 输出确实具有连接到 VDD 和 GND 的寄生二极管。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击该主题上的绿色按钮进行确认。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。