This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:展频的详细信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675051/lm53635-q1-a-detail-of-the-spread-spectrum

器件型号:LM53635-Q1

您好!

我的客户需要有关扩频的详细信息、我们称之为"8.5扩频操作"。

问题1.

关于"展频图形频率"、如果频率为8Hz、"随机图形"是否重复如下?

问题2.

如果上图为是、则每种随机模式有多少个步骤?

换言之、在随机模式下、开关频率会有多少次变化?

问题3.

您能否提供上述 LM536x5展频机制的材料?

我的电子邮件地址是 kuramochi@fujiele.co.jp。

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试为您查找此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克-圣、

    感谢你的答复。
    何时可以获取信息?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有听到工程师的声音。
    我今天将再次询问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计人员可以回答以下问题:

    问题1:是的

    Q2:每个开关周期模式都会发生变化。 因此、在8ms 内、图形随 SW 脉冲数变化(总变化数=8m/(1/2.1MHz))

    Q3:它是伪随机生成。 您正在寻找哪种类型的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克-圣、

    感谢您的回答。

    >Q3:它是伪随机生成。 您正在寻找哪种类型的文档?

    我正在寻找名为"LMR140xxSpreadSpectrumDetails.pdf"的材料。
    如有需要、请给我发送电子邮件。
    kuramochi@fujiele.co.jp

    此致、
    Kuramochi