This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:tps65381A-Q1报告了 ABIST 故障

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TPS65381A-Q1, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703938/tps65381a-q1-tps65381a-q1-reported-abist-failure

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357TMS570LS1227

大家好、  

 我的客户使用 TPS65381A-Q1为 TMS570LC4357供电、 TPS65381A-Q1报告了以下情况下的 ABIST 故障:

 启用了 TPS65381A 的看门狗、 通电后、TMS570LC4357正常工作、TPS65381A 处于激活模式;

 -使用将 LMC4357连接到计算机的 JTAG、停止软件为 TPS65381a 看门狗供电;

 -TPS65381A 已重置、并从工作模式切换到安全状态、然后重置 、再切换到诊断、报告了 ABIST 故障。

 -将 TMS570LC4357更改为 TMS570LS1227, 执行与先前说明相同的步骤,不 报告 ABIST 故障。

您能不能在使用 TMS570LC4357时发表会影响 ABIST 故障的评论? 它是否与控制器的功耗有关? 期待您的评论、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我已将此帖子分配给设备专家、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    这很可能是由于 JTAG 调试不是实时的、并且处理器与 TPS65381A-Q1不同步。  进行调试时、客户系统是否会强制任何电压轨过流、并在 TPS 通过复位状态进入诊断 STe 时导致欠压?

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    请客户阅读数据表第5.3.5节 VSOUT1线性稳压器中的注释、了解在运行 ABIST 时 VSOUT1稳压器出现故障时器件进入复位状态时 ABIST_ERR 的可能原因。

    注释
    VSOUT1_EN 位在 SENS_CTRL 寄存器中、该寄存器仅通过上电重新初始化
    复位(NPOR)事件、而不是通过复位状态的转换。 如果是 VSOUT1_EN 位
    之前设置为1、之后保持设置为1、VSOUT1稳压器保持启用状态
    导致转换至复位状态的事件。 故障情况下、该故障会导致
    当在上自动运行 BIST 时、VSOUT1引脚上出现欠压或过压
    从复位状态转换至诊断状态 VSOUT1_UV 或 VSOUT1_OV
    状态


    这种情况或类似情况下、由于调试而导致 MCU 非实时运行、并且 TPS65381A-Q1引脚或电源轨上可能出现其他异常状态、当 TPS 通过复位转换为诊断状态和时自动运行 ABIST_ERR 检测时、可能会导致 ABIST_ERR 检测 BIST 运行。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    已通知客户注意事项、并且客户进行了一些测试、在将 TMS570LC4357更改为 TMS570LS1227时、未发生此 ABIST 错误、并且还测试了1.2V 电源轨的电压、降至<1.1V、似乎 TMS570LC4357触发了欠压情况。

    此致
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    VDD1电源轨可能需要更多的输出电容或更好的放置方式可能是在 TMS570处添加更多的输入电容、以减少电源轨上的负载阶跃瞬变、因此 VDD1不会进入欠压状态。 如果此高电流布线不好、也可能是布局问题。

    Scott