This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783两个系列配置是否存在问题?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676111/tl783-is-there-a-problem-of-tl783-two-series-configuration

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: TVS3300

尊敬的支持成员。

我的客户使用了 TL783。

为了在浪涌时分配电压、我想将其配置为两个串联。
使用方法是否存在这样的问题?

我附加了关于问题文件的信息。
您可以检查附加的文件吗?

最恰当的考虑。

Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TL783_5F00_Question_5F00_180329.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您为什么要这样做?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    这是一种有效的方法、有助于扩展压降、从而降低功耗。 请注意、由于每个 TL783的 Vref 和电阻都不会完全相同、因此通过 LED 的电流将由较低的电阻/稳压器组合进行设置。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Eslinger:

    非常感谢您的回复。

    在目前的情况下,
    存在浪涌电压问题。

    在应用中、输入电源变为220V AC。
    我的客户使用二极管电桥、转换为直流电压。

    有时浪涌电压为180V DC。

    我能否以这两个串联方式分配浪涌电压?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    220V 交流电源电压? 您知道、电源电压来自地狱、可能会出现巨大的浪涌和数千伏的电压尖峰?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我很抱歉。
    我缺乏信息。

    作为浪涌对策、TVS3300在 TL783输入端子和 ADJ 端子之间并联。


    这将是同一个问题、

    问题1.
    我能否以这两个 TL783系列的方式分配浪涌电压?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、由于 TL783的输入电压到输出电压差值可以达到125V、并且您的应用的输出电压将等于 Vref、因此您可以通过两个串联堆叠在器件工作条件下。

    非常尊重、
    Ryan