主题中讨论的其他器件:UCC256304、 UCC28056EVM-296、 UCC28056、 PMP20612、 LM8364
尊敬的所有人:
我的客户正在使用 UCC256301EVM-291。 IC 更改为 UCC256304。
他连接到了 UCC28056EVM-296。
当交流输入电压缓慢下降时、会发生两个问题。
1.输出停止时的交流电压取决于负载值。
输出在 AC78V (负载10A)、AC43V (负载5A)、AC23V (负载1A)处停止
2.在10A 负载下进行输出搜索。 波形4
未在1A 负载(波形3)和5A 负载(波形5)下搜索
随附了 PowerPoint 7页的波形。
我需要原因是什么? 和应对措施、无需添加任何部件。
因为客户从 角度选择了这些 IC、减少了器件数量。
他需要快速访问 answer.e2e.ti.com/.../UCC25630_2D00_1EVM_2D00_291wUCC28056EVM_2D00_296.pptx