This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:将 IC 更改为 UCC256304、可与 UCC28056EVM-296配合使用

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC28056EVM-296, UCC28056, PMP20612, LM8364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704103/ucc25630-1evm-291-changed-ic-to-ucc256304-work-with-ucc28056evm-296

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256304UCC28056EVM-296UCC28056PMP20612LM8364

尊敬的所有人:

我的客户正在使用 UCC256301EVM-291。 IC 更改为 UCC256304。

他连接到了 UCC28056EVM-296。

当交流输入电压缓慢下降时、会发生两个问题。

1.输出停止时的交流电压取决于负载值。

输出在 AC78V (负载10A)、AC43V (负载5A)、AC23V (负载1A)处停止

2.在10A 负载下进行输出搜索。 波形4

未在1A 负载(波形3)和5A 负载(波形5)下搜索

随附了 PowerPoint 7页的波形。

我需要原因是什么? 和应对措施、无需添加任何部件。

因为客户从 角度选择了这些 IC、减少了器件数量

他需要快速访问 answer.e2e.ti.com/.../UCC25630_2D00_1EVM_2D00_291wUCC28056EVM_2D00_296.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM。 UCC28056没有欠压功能。 当您降低输入电压时、它将继续尝试向其输出提供电源。 PFC 最终将达到逐周期电流限制、并且随着线路电压进一步降低、PFC 输出电压将开始下降。 当 PFC 输出电压下降时、这也意味着 LLC 的输入电压也下降。 LLC 将尝试降低其开关频率以增加其增益以保持稳压。 如果 PFC 输出电压继续下降、LLC 可进入 OCP 保护。 这可能是 PowerPoint 幻灯片6上显示的故障情况。  

    当您更改 UCC25630-1EVM 以安装 UCC256304时、您是否调整了 BLK 分压比? 您可以调整 BLK 分压比、以便 PFC 输出电压开始下降后、LLC 将关断、并且您将避免 LLC 输出电压下降或 OCP 故障。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    UCC28056具有欠压 AC85V 固定 值、但没有欠压。  对吗?

    如果客户希望 在 AC70V 处"如欠压"、 则不取决于次级负载。

      需要额外的 OPAMP cct、例如"UCC28180- LMxxxx NDA cct"?

    您推荐的" PFC 输出压降-> SENSE Vbulkstop -> LLC 停止"可以避免搜索、但欠压点取决于负载。 这是不可接受的。

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    是的、UCC28056具有欠压但没有欠压。 需要使用外部电路来实现欠压功能。 在使用 LM8364的 PMP20612参考设计中可以找到一个示例:www.ti.com/.../tidrqy2.pdf。 您可以使用此电路下拉 UCC28056的 COMP 引脚、以便在检测到欠压时禁用控制器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    我在第一个滑板上说:"因为客户从角度选择了这些 IC、减少了器件数量。"
    UCC28056具有欠压保护功能、因此只需要欠压保护。
    您知道 OPA 的成本吗? 成本超过 UCC28056的一半!
    您能否制作掉电 cct、不使用 OPA、使用 MOSFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    这是一个基于 MOSFET 的欠压电路。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、
    谢谢、但部分内容太多。
    该 IC 的优点是空间小。
    Sxmsxng 必须需要欠压、您知道。
    我无法相信您的 IC 规格计划
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    UCC28056 COMP 引脚是输入和输出端子。

    如果 MOSFET 导通、COMP 引脚通过 肖特基二极管连接到 GND。  对于 IC 内部输出 cct 是否正常?

    如果可以、建议 使用的肖特基 类型号是什么  和建议的 Vf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    该电路需要能够将 COMP 引脚的电压拉至500mV 以下。 二极管/FET 需要能够从 COMP 引脚吸收~120uA 的电流。 二极管需要 Vf < 500mV、额定电流> 120uA。 许多小信号二极管应能够满足此标准。 DB2L33500L1就是一个示例。

    此致、
    本·洛夫