This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:开关故障

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695268/bq24171-failure-in-switching

器件型号:BQ24171

尊敬的 TI:

目前正在设计中使用此器件、发现 BQ24171在几个充电/放电周期后未进行切换。

故障症状:

SW 引脚无开关信号、充电器输出未调节至4.2V、但在输入电压为12V 时~10.5V。 (RT 以10k 端接)

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 EVM? 或者您是否进行了自己的设计? 很可能是高侧 FET 损坏、可能是 ESD 损坏。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    它位于我自己的设计板上。 在100件中、我大约是30件、但不是全部。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能是 ESD 损坏。 如何将 IC 焊接在您的电路板上? 您是否使用金属镊子来处理 IC? 在验证电路板是否出现故障之前、您是否在电路板上使用了任何类型的测试装置?

    此外、您能否提供原理图?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它使用 SMT 放置机器。 我需要私下向您提供原理图。 请告知电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给你发了一条消息。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在充电器部分的原理图中没有发现任何问题。 尽管我注意到没有二极管或将 VIN 和 VBAT 连接到 AVCC、但从 VBAT 到 AVCC 只有一个二极管。 如果没有适配器、则不希望任何电源连接到 VIN、这可能会有问题。

    我不知道什么是连接到输出端的 P+和4V。 系统上的其它设备可能会导致此问题。

    我知道这会有点单调乏味、但在糟糕的器件上、您可以为每个引脚提供电压、还可以为带电池和不带电池的 PVCC、AVCC、SRN、VREF 和 SW 提供波形。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请查找所附数据。 在波形共享中、您能否与我分享您的电子邮件、因为要附加的数据很少。