This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:对于2A 和4A 限流设置、FLT#信号行为有所不同、输出对地短路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703544/tps2595evm-flt-signal-behavior-are-different-for-2a-and-4a-current-limit-settings-with-output-shorted-to-ground

器件型号:TPS2595EVM
感谢您让 TPS2595EVM 快速启动。
我将 VOUT1 (TPS259520)用于以下实验。
我的输入来自工作台电源- 3.3V、电流限制设置为5.0A。
我将 TPS259520 VOUT1上的电流限制设置为2A、将1K 欧姆电阻设置为 GND (跳线 J2设置在位置5和6之间)。
绿色 LED 亮起。
测试1)当我硬将 VOUT1短接至 GND 时、我看不到红色 LED (D3)亮起、这意味着没有 FLT#未激活。 工作台电源的电流消耗为0.85A
在本场景中。
测试2)当我将 TPS259520 VOUT1的电流限制移至4A 487 Ω 并接地(跳线 J2设置在位置7和8之间)时、我确实会看到、即使短路已消除、FLT# LED 仍保持亮起状态。 我重新打开电源、设备恢复工作状态

I (OUT)> I (CB)条件在两种情况下都不适用、因为 R (ILIM)不为零。

那么、为什么它触发4A 设置而不是2A 设置、即使在这两种情况下都硬接地短路也是如此?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    FLT#信号仅在过载或短路测试期间发生热关断时有效。
    对于输入电压为3.3V 的2A 设置、该器件可能不会进入热关断状态、并且在电流限制设置较高时会出现很大的功率应力、从而将器件推入热关断状态。 一旦关断、锁存型号(TPS259520)将保持关闭状态、直到进行电源/ EN 再循环。

    您能否分享您的用例详细信息和最终产品。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    我了解 FLT#不会在电流限制条件下被触发、而是在热关断情况下被触发。 我还了解了锁存行为。

    在输出短路、TPS 器件上设置了2A 电流限制的情况下,为什么电流下降到0.9A?

    此外、在 TPS259521器件中(重试一次)、重试发生了多久、如果负载短路情况持续存在、我是否会在 FLT#上看到脉冲活动?

    终端应用是为 QSFP28模块供电。

    谢谢

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    您能不能共享具有2A 电流限制大小写的测试波形来查看。 它应限制为2A 典型值。 探测 Vin、Vout、Iin、FLTb 信号。
    TPS259521器件的重试间隔为93ms。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    波形

    我的应用(使用 TPS259521)应具有1A 至1.25A @ 3.3V 的稳定电流。 当电流消耗超过3A (2 x 我的标称工作电流)时、我想得到指示。 我是否可以通过0欧姆电阻器将 ILM 引脚连接到 GND 并连续操作它? 这是建议连续使用的配置还是仅建议用于测试方案?

    我希望通过从控制器的 GPIO 引脚驱动来启用器件。 因此,EN/UVLO 引脚上有一个4.7K 的下拉电阻,这样它就被禁用 了吗?我是否可以假设器件在施加到 EN/UVLO 引脚上的电压高于1.27V 时会打开? 正如我说过的,Vin = 3.3V。

    谢谢

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    将 ILIM 连接至 GND 不能保证3A 时的持续电流支持。 许多批次可能会将电流限制在0.5A 以下、3A 是典型值。 因此、不是建议的配置

    是的、EN/UVLO 引脚上大于1.27V 可确保器件导通。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rakesh
    好的。 从文档中,我了解到,只有当电流大于3A 时,当 ILM 接地时,它才会限制和激活 FLT#。 这也是我用评估套件观察到的。但是如果你说它甚至会以0.5A 的电流跳闸、那就很可怕
    我可以将电流设置为最大4A,这应该是正确的指示吗?

    TPS259521器件负载侧的电容约为100uF。 这将是大量浪涌电流,是不是? 我是否能够通过触发4A 电流跳变点对其充电?

    谢谢
    巴拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我在实验室中的测试设置受到干扰。 如果您使用的是 TPS2595EVM,是否可以在采用2A 电流限制设置的情况下尝试输出上的死区短路? VIN = 3.3V、由可提供5.0A 电流的工作台电源驱动。 我正在使用通道1 TPS259520器件

    我想看看您是否看到了相同的问题。

    最好

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    ILIM 接地短路是器件侧的单点故障情况。 在这种情况下、该器件可能会跳闸到0.5A 至3A 之间的任何位置。 器件间差异将存在、我们确保在该单点故障情况下将故障电流限制为3A。
    ILIM 短路或开路设置不适用于器件正常运行。

    通过在 dV/DT 上设置电容、可将浪涌电流限制为所需值。 请使用设计计算器 www.ti.com/.../toolssoftware

    我有 EVM、将检查此用例的行为并告知您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    你是对的。。。 在输出热短路条件下、该器件将限制为低于设定的电流限制值的电流。 这是因为当 Vout 接近接地时器件会发生折返行为。 这不应成为应用的问题、因为它在故障模式下限制为较低的值。

    对于软过载、该器件会调节至设定的电流限值。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 快速重现问题并捕获波形和说明。

    我希望 FLT#输出在这种情况下变为活动状态。

    因此、对于2A 电流限制设置、有一个不会触发 FLT#的折返保护。

    但在4A 电流限制设置和输出端的死区短路情况下、看起来在4A 生效之前会触发热事件、因此 FLT#会变为有效。 我的理解是否正确?

    您是否意味着、如果 VIN = 5V 且 CL 设置为2A、死区短路可能会将电流限制为2A 并将电压钳位至3.8V?

    谢谢

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    您对热触发的下倒计时的理解是正确的。

    对于 VIN = 5V 且 CL 设置为2A 的情况;在输出端出现死区短路->输出电压将接近 GND 电势、器件将折返至低于2A 电流限值的电流。

    此致、
    Rakesh