This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:在移除初级电源时控制电源轨定序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703236/lm3881-controlling-rail-sequencing-when-the-primary-supply-is-removed

器件型号:LM3881
主题中讨论的其他器件: LM3880

你好!

据我所知、电源序列发生器通过某种主 EN 信号来控制加电/断电序列。 当 EN 信号被激活时、电源轨被按所需顺序排序、而当 EN 信号被禁用时、电源轨被按相反顺序排序。 但是、如果刚刚移除初级电源、会怎么样呢? 在这种情况下、如何控制关断序列?

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vic:

    这是答案。 您可以参阅下面的序列发生器常见问题解答。

    e2e.ti.com/.../665464


    5.如果 EN 信号保持有效状态,则在 VCC 时 FLAG 的行为是什么
    下降到低于其最小工作电压?
    A:如果 EN 在 VCC 斜坡前被置为有效、那么器件的运行方式是不可预知的
    降低其最小工作电压。 。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从设计点的角度来看、LM3881应为第一个导通状态、最后一个关断状态、以确保正确的加电/断电排序。

    如果 LM3881先断电、则不会完成断电排序、结果也不会受到控制。 您可能需要更改设计、以确保 LM3881是最后一个关闭点、例如添加一些保持电容器  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、处理突然初级电源移除的常见方法(可能是唯一的方法)是使用一些保持电源、以正确的方式关断所有电路、不是吗? 可能还有其他一些做法被广泛使用? 提前感谢。

    此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM3880必须在完全关断输出标志之前通电。

    除非 您想添加电池、否则保持电容器/电源是最常用的方法。

    使用电容器有什么问题?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe!

    我似乎需要输入端的 TPS2594x 等电子保险丝、后跟保持电容。 TPS2594x 的故障输出将在 输入功率损耗时启动断电序列。 我将考虑这个概念。

    感谢您的回复。

    此致、Vic。