This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:LP5910-1.3V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5910, LP5952, TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675921/lp5910-lp5910-1-3v

器件型号:LP5910
主题中讨论的其他器件: LP5952TPS720

降级器、

我希望使用 LP5910实现1.3V 输出。  

是否可以从 TI 订购某些产品? 它的限制量是多少?

我可以在50mA 下使用1.4V IN 和1.3V OUT 吗? 该功能是否可以实现?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    为了正常工作、输入电压应比输出电压高0.5V。 因此、对于1.3V 输出电压、1.4V 输入电压过低。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    我们目前没有发布1.3V 输出的任何计划。 您能帮助我们了解您对 LDO 的应用要求吗? 也许我们可以帮助您选择适合您应用需求的已发布器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您的意思是输入电压应该比输出高0.5V、这意味着我需要在1.8V 时提供1.3V 的输出?

    但在数据表中、LP5910是一款低压降 LDO。 压降:120mV (典型值)。 我如何使用该典型值作为输入和输出之间的电压并将电流设置为50mA?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    是的、需要1.8V 电压。

    请参阅数据表第5页的脚注(8):

    "(8)压降电压是输入和输出之间的电压差、在该电压差下、输出电压降至低于其标称值100mV。 对于低于1.3V 的输出电压、压降电压不是有效条件、因为无法确保符合最小工作输入电压。"

    换句话说、当输出电压降至低于其标称值100mV 时、观察压降电压时、稳压器超出稳压范围。 它无法正常工作。 所有稳压器都是如此。 压降电压仅是比较稳压器的参数。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我的情况需要低压降 LDO。 1.4V 输入、1.3V 输出。 有什么建议吗?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    具有如此小的输入到输出差分电压是不可靠的。 如果您考虑到1.4V 和1.3V 通常采用容差制造、则100mV 的输入到输出差分电压将进一步降低。 假设每个电源的容差为2%、则最终为1.4V x 0.98 = 1.372V 和1.3V x 1.02 = 1.326V。 因此、您的差分电压会降至46mV。 如果您仍然考虑电源电压上的噪声和纹波以及输出电压的温度漂移、您将看到稳压器不再工作、即使它是理想的稳压器也是如此。

    因此、您可以采用另一个电源电压为>1.8V 的 LP5910输入供电、或者使用电荷泵将1.4V 增加到>1.8V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢你的帮助。
    需求如下:
    输入电压:1.4V
    输出电压:1.3V
    电流:50mA
    对本例的任何建议?

    我通过 TI 网站检查这一点、TPS720和 LP5952是否适合这种情况?

    许多但斯克。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengqing:

    TPS720和 LP5952使用 NMOS 导通元件来产生低压降。 请注意、您将需要为这两个 LDO 提供偏置轨。 只要您满足 Vbias 压降要求、这些 LDO 中的任何一个都将满足您指定的应用要求。

    非常尊重、
    Ryan